This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:MICROWIRE 回读的多路复用器引脚行为

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/714533/lmx2595-mux-pin-behavior-for-microwire-readback

器件型号:LMX2595

我打算在单根 Microwire (SPI)总线上放置2个 LMX2595器件。  我的问题是: 如果 MUX 引脚配置为通过正确的寄存器写入进行 MICROWIRE 读回、则在器件的 LE 线路被拉高时是否会进入高阻抗状态?  如果是这样、我可以将2个或更多器件的多路复用器线路连接到 SPI 总线 MISO 线路上、并且 LE 被拉低的奇异器件将决定 MISO 线路的状态、 只要 SPI 总线上的所有其他器件的 LE 线路处于高电平状态、

非常感谢、

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    否、当 LE 处于非活动状态时、MUXout 引脚不会高阻态。 您应该为每个器件分离 MUXout 引脚。