请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMX2595 我打算在单根 Microwire (SPI)总线上放置2个 LMX2595器件。 我的问题是: 如果 MUX 引脚配置为通过正确的寄存器写入进行 MICROWIRE 读回、则在器件的 LE 线路被拉高时是否会进入高阻抗状态? 如果是这样、我可以将2个或更多器件的多路复用器线路连接到 SPI 总线 MISO 线路上、并且 LE 被拉低的奇异器件将决定 MISO 线路的状态、 只要 SPI 总线上的所有其他器件的 LE 线路处于高电平状态、
非常感谢、
David