Other Parts Discussed in Thread: NE555, TLC555, SA555, LM555, LMC555
主题中讨论的其他器件: TLC555、 SA555、 LM555、 LMC555
目前、当使用 ne555驱动小功率 LED 后面的 MOS 时、使用开关电源、ne555正常工作、对电池(锂电池/碳酸)进行13.5V 电池电压测试。 此时间已通电、电池电压将降至1V、关闭电池电压测量、或13、5v、从脚上断开电池、电池电压正常、请帮助确认原因是 ne555 CMOS 或 TTL? 当读取5V 输入时、它被写入 TTL 电平。 请帮助确认宽电压输入是否为 CMOS。 内部集成晶体管是否仅为 TTL 电平? 使用 tlc555时,两种电源模式都是正常的