This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] NE555:CMOS 还是 TTL?

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: NE555, TLC555, SA555, LM555, LMC555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/731418/ne555-cmos-or-ttl

器件型号:NE555
主题中讨论的其他器件: TLC555SA555LM555LMC555

目前、当使用 ne555驱动小功率 LED 后面的 MOS 时、使用开关电源、ne555正常工作、对电池(锂电池/碳酸)进行13.5V 电池电压测试。 此时间已通电、电池电压将降至1V、关闭电池电压测量、或13、5v、从脚上断开电池、电池电压正常、请帮助确认原因是 ne555 CMOS 或 TTL? 当读取5V 输入时、它被写入 TTL 电平。 请帮助确认宽电压输入是否为 CMOS。 内部集成晶体管是否仅为 TTL 电平? 使用 tlc555时,两种电源模式都是正常的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、用户:

    这是一个英文论坛,我翻译了你的问题,我认为对它有基本的了解。 如果您希望继续支持、请使用英文回复。

    NE555为双极型、而不是 CMOS 型。 您能否澄清您看到的问题?

    保罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NE555 TTL 电平能否支持宽电压输入? 正常 TTL 电平支持5V。

    主要问题是当电池通电时、电池电压将降低。 请确认。

    下面是原理图。 请检查一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、

    触发器和阈值输入是比较器输入、根据 COMP 引脚上的电压与其他比较器输入进行比较。 请参阅数据表的第8.2节。 对于 NE555、建议的最小 Vcc 为4.5V。 低于该电压时、它可能无法正常工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当电池电压为13.5V 时、NE555将产生较大的浪涌电流30A、从而实现电池保护、因此没有输出、 这是为什么会发生的?
    单独测量的电池电压为13.5V
    更换 TLC 555。 一切都很清楚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我看到电流脉冲、但电流不是 NE555引脚信号之一。
    NE555引脚会发生什么情况?

    NE555遵循这些规则。
    1如果 RESET 为低电平、则输出为低电平并忽略所有其他规则。
    2如果触发器为低电平(<1/2控制)、则输出为高电平并忽略规则3和4
    3如果阈值为高电平(>控制),则输出为低电平并忽略规则4
    4输出不变。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我们替换 TLC555时、没有电流脉冲。

    上电后、电流脉冲过大、从而实现电池保护、无电压输出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否使用复位功能将输出延迟到电源稳定为止? 如果不是、则 NE555和 TLC555的上电可能会有所不同。
    TLC555的上电配置在您的系统中看起来更好。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 问题已经解决。

    然而、我们发现 NE555的第一个 PWM 波形非常宽、其后面的波形宽度也不同。 它是否与添加到第5个引脚的电容有关?
    CMOS 和 TTL foot 5匹配电容器是否不同? 我们将使用10nF 电容器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SA555使用了五次原型测试、发现频率不一致。 关断与空间的比率不同。 每个芯片执行不同的频率、从而实现空气与空间的一致比率。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有 更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    第一个脉冲可能更长、因为计时电容器通常从0V 开始、第二个脉冲(在 A 稳态模式下)从 VCC 的33%开始。 在引脚5上的电容器充满电之前、脉冲可能会更短。 您可以共享555计时器电路吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    5引脚?的电容大小

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它可以忽略不计、可能接近4pF。 通常有一个外部电容器来设置引脚5上的电容。
    如果几皮法拉很重要、则应用频率对于 NE/NA/SE/SA/SA/LM555计时器来说太高。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果我知道计时器周围的组件、并且计时器设置为单稳或 A 稳模式、我可以提供更好的帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    频率为75K。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    75kHz 接近 NE/NA/SE/SA/LM555计时器的最大频率。 它们的运行频率最高可达100kHz、但频率越高、器件与器件之间的差异越大。 在25kHz 以上、数据表中的简化频率公式会增加误差、因为传播延迟成为公式中未包含的一个因素、因为这会使其变得过于复杂。 TLC555和 LMC555计时器在75kHz 时具有更短的传播延迟和更少的变化量。