This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04821:LMK04821或 LMK04808振荡器引脚输入阻抗

Guru**** 2586915 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04821, LMK04808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/732096/lmk04821-lmk04821-or-lmk04808-oscin-pin-input-impedance

器件型号:LMK04821
主题中讨论的其他器件: LMK04808

尊敬的专家:

我的客户最近更换了 VCXO 供应商、VCXO 输出阻抗与以前的供应商不同。 他们想知道 LMK04821/LMK04808 OScin 引脚输入阻抗是多少、包括 R 和 C

从数据表中、我们可以看到振荡器引脚的典型输入电容为1pF、我们是否具有最大值? Rin 呢?

非常感谢您的回复。

Joyce

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我正在与同事检查我们是否有数据、但数据应该在几千欧范围内。 您是否使用具有 LVCMOS 或差动(LVDS、LVPECL)输出的 VCXO? 它们的 VCXO 至 OSCin 接口电路是什么? 阻抗匹配没有内部端接、因此需要外部端接(源端接或负载端接)。

    Alan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alan:

    非常感谢您的回复。 VXCO 输出为 LVCMOS、客户测量的方波为1V~1.5V。 在 VCXO 数据表中、未列出 VCXO 的输出阻抗。

    VCXO 输出到振荡器的原理图如下所示:

    此连接是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Joyce,
    适用于 LMK04821/LMK04808的 OSCin。

    此致、
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Shawn、

    感谢您的回复。 振荡器引脚输入阻抗如何? 客户仍然要求。

    谢谢!

    Joyce

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在这种情况下、客户的外部50 Ω+50 Ω 分压器/终端网络将决定输入摆幅、因为 OSCin 输入电阻要高得多(千欧范围内)。

    Alan