This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2581:断电模式

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2581

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/732760/lmx2581-power-down-mode

器件型号:LMX2581

大家好、

由于 LMX2581具有2种断电模式、即全断电模式和部分断电模式、 这两种模式下的功耗是多少?

如果 ICCpd 是全断电模式下的电流消耗吗?  局部断电模式下的电流是多少?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    完全断电对应于 IccPD 规范(7mA)。
    部分断电取决于根据寄存器设置启用哪些块。 您可以对表7.5中的每个已启用块的每个 IccX 电流求和。 IccCore 规范对应于 PLL、VCO 和控制块。 IccRFout 对应于每个输出缓冲器。 IccVCO_DIV 对应于 VCO 分频器。 此外、有关每个电源引脚的电流、请参阅第10.1节。

    功耗= Vcc *(ICC 电流的总和)

    Alan