Other Parts Discussed in Thread: CDCI6214, LMK03318, LMK03328
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CDCI6214 主题中讨论的其他器件: LMK03318、 LMK03328
您好!
这是 CDCI6214的测试配置 。
XIN=27MHz & Fvco=2691.562500MHZ 不能改变。μ s
我们必须至少使用3 个 CDCI6214 的 IOD...
我有两个问题。
1) 1)如何实现 CDCI6214 PLL 抖动?
我修改了 PLL_IF_pcap\zcap\res,然后 按“re-CAL” 或 复位 IC 和“write all regs”。
测量到的148.5MHZ (CH1/2)抖动没有明显变化?
对于 Fvco=2691.562500MHZ?、是否有任何推荐的 PLL 配置
2) 2) CH3/4 IOD 问题
IOD1~4具有相同的设置。
CH1/2是 正常 输出。Ω
CH3/4 在软件中是正确的。 但 实际上输出是168.228876MHZ?
Thx、
全部