This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCI6214:如何实现 PLL 抖动? 和 CH3/4 IOD 问题

Guru**** 2549590 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCI6214, LMK03318, LMK03328

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/726291/cdci6214-how-to-impove-pll-jitter-and-ch3-4-iod-problem

器件型号:CDCI6214
主题中讨论的其他器件: LMK03318LMK03328

您好!

这是 CDCI6214的测试配置 。

XIN=27MHz & Fvco=2691.562500MHZ 不能改变。μ s

我们必须至少使用3 个 CDCI6214 的 IOD...

我有两个问题。

1) 1)如何实现 CDCI6214 PLL 抖动?

我修改了 PLL_IF_pcap\zcap\res,然后  按“re-CAL”  或   复位 IC 和“write all regs”。

测量到的148.5MHZ (CH1/2)抖动没有明显变化?

   对于 Fvco=2691.562500MHZ?、是否有任何推荐的 PLL 配置

2)  2) CH3/4 IOD 问题

IOD1~4具有相同的设置。

CH1/2是 正常 输出。Ω

CH3/4 在软件中是正确的。 但 实际上输出是168.228876MHZ?

Thx、

全部

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    R700x00460000
    R690x00450000
    R680x00440000
    R670x00430020
    R660x00420000
    R650x00410F34
    R640x0040000D
    R630x003F0210
    R620x003E4210
    R610x003D1000
    R600x003C0010
    R590x003B0009
    R580x003A0008
    R570x00390A65
    R560x00380405
    R550x00378002
    R540x00360000
    R530x0035A200
    R520x00340008
    R510x00330A65
    R500x00320405
    R490x00318002
    R480x00300000
    R470x002FA200
    R460x002E0008
    R450x002D0A65
    R440x002C0405
    R430x002B8002
    R420x002A0000
    R410x0029A200
    R400x00280008
    R390x00270A65
    R380x00260405
    R370x00258002
    R360x00240000
    R350x0023A200
    R340x00220050
    R330x00210007
    R320x00200000
    R310x001F1E52
    R300x001E50D0
    R290x001D413F
    R280x001C0000
    R270x001B0010
    R260x001A1F14
    R250x00190000
    R240x00180001
    R230x00170000
    R220x00160000
    R210x00150000
    R200x00140000
    R190x00130000
    R180x00120000
    R170x001126C4
    R160x0010921F
    R150x000FA037
    R140x000E0000
    R130x000D0000
    R120x000C0000
    R110x000B0000
    R100x000A0000
    R90x00090000
    R80x00080000
    R70x00070C0F
    R60x00060000
    R50x00050020
    R40x00040000
    R30x00030000
    R20x00020053
    R10x00016882
    R00x00000000
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅有关 CDCI6214和潜在解决方案的主题:
    e2e.ti.com/.../2512845。

    由于分数输出分频器中的固定分母、可能会产生非零 ppm 合成误差、因此 CDCI6214可能不适合生成148.5/1.001 MHz 等同步视频时钟。 您可能需要考虑其他具有分数 N PLL 的时钟发生器、例如 LMK03318或 LMK03328、以便在不产生合成误差的情况下将27MHz 输入转换为148.5 (/1.001) MHz 输出。

    Alan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    今天,我解决了问题2....
    软件错误.. 在遵循特殊配置过程时,CH3/4已完成!...

    对于 Fvco=2691.562500MHZ?、是否有任何推荐的 PLL 配置

    Thx、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不建议使用 VCO 频率、因为它需要低 PFD 频率(1.6875MHz)、这会降低抖动性能。

    您能否使用2673MHz 的 VCO 频率和13.5MHz 的 PFD 频率来使用整数输出分频器获得148.5MHz 的输出? 这将提供更好的性能。

    Alan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      请。CDCI6124 μ F 的"周期到周期抖动"和"周期抖动"参数

      上述配置具有大量抖动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否发送您测试过的 TICS PRO TCS 文件? 我们团队的某个人将在下周初跟进。

    Alan