请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CDCI6214 您好的团队:
您能回答设计问题吗?
客户使用 XTAL 25MHz 作为 CDCI6214 输入。
请 检查 CDCI6214是否可以同时产生差分54M (Y1)、25M (Y2)、50M (Y3)。
状态 、OE、REFSEL 引脚如何在我们的应用中进行配置。
如果 是第一次使用、且 EEPROM 为空、则状态是什么。 我们担心这一点、因为其中一个 CLK 是生成馈送 CPU 的。