This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCI6214:受 CDCI 6214电源序列的限制

Guru**** 2585785 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCI6214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/732110/cdci6214-on-the-constraints-of-the-cdci-6214-power-supply-sequence

器件型号:CDCI6214

您好专家。

感谢您每天的特殊支持。
我对 CDCI6214上电顺序有疑问。

我在数据表 P95上看到了10.1上电序列的项目。
据说对加电没有限制。


例如、逻辑电压3V、其他1.8V。
即使电源电压不同、也可以同时升高电压吗?

最棒的,雷加尔
Noriaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、这应该可以。 此外、关于加电排序、在 VDDREF 斜升之前、不应驱动或偏置控制引脚(I2C、GPIO、EEPROMSEL、REFSEL)。

    Alan