请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CDCI6214 您好专家。
感谢您每天的特殊支持。
我对 CDCI6214上电顺序有疑问。
我在数据表 P95上看到了10.1上电序列的项目。
据说对加电没有限制。
例如、逻辑电压3V、其他1.8V。
即使电源电压不同、也可以同时升高电压吗?
最棒的,雷加尔
Noriaki
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.