This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/NE555:NE555

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, NE555, TL494

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/730540/tina-spice-ne555-ne555

器件型号:NE555
主题中讨论的其他器件:TINA-TITL494

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

尊敬的先生/女士:  

我正在设计使用 NE555计时 器的 PWM 发生器、以驱动半桥(具有高侧和低侧开关)。 我设计了一个使用 NE555提供同相 PWM 信号的电路、并添加了共发射极以获得反相 PWM 以驱动低侧开关。

我面临一个问题、即如何使用该同相 PWM 信号来驱动具有差 分电势  的高侧开关、我介绍了半桥驱动器的一些模拟设计电路、但未能理解。

规格:

  • NE555计时器的输入为5V (TTL)
  • 半桥电路的输入为15V  

我请求专家回答我的问题

提前感谢您、  

Swetha Revanna  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    瑞典
    由于您的问题与设计有关、而不是与模型有关、因此您的查询已移至时钟和计时论坛。
    监控此论坛的产品专家将是最佳的帮助来源。
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    瑞典

    触发器和阈值输入是比较器输入、根据 COMP 引脚上的电压与其他比较器输入进行比较。 请参阅数据表的第8.2节。 您的 PWM 是否与数据表的第9.2.2节类似? 时钟必须具有高占空比才能正常运行。

    PWM 的所需频率以及最大和最小占空比是多少?

    如果您在 H 驱动器的低驱动器和高驱动器之间需要一些死区时间、请考虑改用 TL494。