请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:NE555 主题中讨论的其他器件:TINA-TI、 TL494
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
尊敬的先生/女士:
我正在设计使用 NE555计时 器的 PWM 发生器、以驱动半桥(具有高侧和低侧开关)。 我设计了一个使用 NE555提供同相 PWM 信号的电路、并添加了共发射极以获得反相 PWM 以驱动低侧开关。
我面临一个问题、即如何使用该同相 PWM 信号来驱动具有差 分电势 的高侧开关、我介绍了半桥驱动器的一些模拟设计电路、但未能理解。
规格:
- NE555计时器的输入为5V (TTL)
- 半桥电路的输入为15V
我请求专家回答我的问题
提前感谢您、
Swetha Revanna