Thread 中讨论的其他器件:LMX2492、
我想将 LMX2491或 LMX2492组件与 Infineon BGT24MTR11 24GHz 雷达 IC 配合使用、以构建 FSK 调制范围系统。
但我不确定通过 从 外部 信号触发2级频率调制可以达到多快?
这是否与2个频率 水平的偏差有关?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
许
我听说过的经验法则是、环路带宽应是您调制的频率的两倍。
该规则经过简化、因为它不考虑频率偏差
很明显、如果您以100Hz 偏差与100MHz 偏差进行调制、那么您可以在100Hz 下获得更窄的环路带宽、但这是二阶效应、通常不会考虑这一点。
在我们的 PLLatinum Sim 工具中、您可以对锁定时间进行建模。 例如、如果我假设容差为10Hz、并尝试将锁定时间从480.01us 更改为480us、我会在我的特定情况下模拟14.7us。 在相同的条件下、但开关频率为580至480us 时、我得到38.4us。 是的、这更大、但这更多是对数关系。 换言之、我将频率变化增加了10000倍、锁定时间几乎只增加了一倍。
类似于频率偏差。 现在、对于 FM 调制、我们有一个调制指数、因此可以假设与调制指数(B = Fdev/Fmod < 1)相比、频率偏差很小。 因此、如果假设 B=0.1、而实际上它会降低4个数量级、那么这仍然是一个合理的经验法则。
此致、
Dean