This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2491:使用 LMX2491或 LMX2492 PLL 组件进行采样可达到多快的 FSK 调制速度?

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2492, LMX2491

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/729995/lmx2491-how-fast-of-a-fsk-modulation-can-achieve-to-sample-by-using-a-lmx2491-or-lmx2492-pll-component

器件型号:LMX2491
Thread 中讨论的其他器件:LMX2492

我想将 LMX2491或 LMX2492组件与 Infineon BGT24MTR11 24GHz 雷达 IC 配合使用、以构建 FSK 调制范围系统。

但我不确定通过  从 外部 信号触发2级频率调制可以达到多快?

这是否与2个频率 水平的偏差有关?  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hsu、
    我认为50MHz 是可行的、这是数字 IO 速度。
    但是、FSK 速度应小于环路带宽、否则您将获得失真波形。 也就是说、您将无法获得 LMX2491数据表中图4所示的方波信号。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    但它与2个频率的频率偏差有关。
    例如:开关速度10MHz,但偏差为100MHz 或1MHz。 1MHz 偏差越容易获得100MHz 以上的频率
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我听说过的经验法则是、环路带宽应是您调制的频率的两倍。

    该规则经过简化、因为它不考虑频率偏差

    很明显、如果您以100Hz 偏差与100MHz 偏差进行调制、那么您可以在100Hz 下获得更窄的环路带宽、但这是二阶效应、通常不会考虑这一点。

    在我们的 PLLatinum Sim 工具中、您可以对锁定时间进行建模。   例如、如果我假设容差为10Hz、并尝试将锁定时间从480.01us 更改为480us、我会在我的特定情况下模拟14.7us。  在相同的条件下、但开关频率为580至480us 时、我得到38.4us。  是的、这更大、但这更多是对数关系。  换言之、我将频率变化增加了10000倍、锁定时间几乎只增加了一倍。

    类似于频率偏差。  现在、对于 FM 调制、我们有一个调制指数、因此可以假设与调制指数(B = Fdev/Fmod < 1)相比、频率偏差很小。  因此、如果假设 B=0.1、而实际上它会降低4个数量级、那么这仍然是一个合理的经验法则。

    此致、

    Dean