This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDC3RL02:未使用的 LDO 和输出

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: CDC3RL02

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/727817/cdc3rl02-unused-ldo-and-output

器件型号:CDC3RL02

大家好、

我对 CDC3RL02有疑问。 下面是我的基本设置:

  • VBATT = 3.3V
  • MCLK = 24MHZ 1.8V CMOS
  • LDO =未使用/悬空

使用上述内容、我的输出看起来像图像1 (下图)。 但是,当我将 VBATT 降至1.8V 时,输出看起来像图像2 (下图)--它清理了相当多的部分。 我有两个问题:

  1. 我可以在 VBATT = 1.8V 时运行-这种方法是否存在任何潜在的长期问题? 根据数据表、这不在规格范围内、但结果看起来更好。
  2. 我的问题是否可能与浮动 LDO 有关? 即使 LDO 未使用、也需要将其连接到规格内的电容器吗?

奖励第三个问题-是否有其他可能导致此问题的原因?  提前感谢您的帮助!

当 VBATT = 3.3V 时输出(在3.3V 和1.8V 之间来回弹跳)

2. VBATT = 1.8V 时输出

此致、

Brian Angiel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    LDO 输出引脚不能保持悬空(不稳定条件)、必须连接到规格范围内的电容器(1uF 至10uF、最小值为0.1m Ω。 ESR)以确保正常运行。 请注意、输出驱动器由 LDO 在内部供电。

    Alan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Alan。 我在 d/s (第9.1.3节)中看到了该注释、我认为这可能是我的问题。 感谢您的反馈。

    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    后续问题:
    一个快速测试确认、LDO 引脚上包含的电容可显著提高器件的性能。 但是、我已经构建了许多 PCB、它们没有电容器的空间。 因此、在短期内、我计划在 VBATT = 1.8V 时运行这些器件。 我知道这超出了器件的推荐规格(但也在绝对最大额定值范围内)-您能不能帮助我了解最坏情况吗? 这种应力是否会随时间的推移而损坏器件?

    谢谢、
    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我正在与芯片设计人员进行检查。 我不确定他何时会做出回应、因为他不再在我们的产品线中。 敬请期待。

    Alan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alan、

    感谢您的观看。 感谢你的帮助。

    Brian Angiel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    讨论脱机进行。