This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04610:关于时钟分配模式的抖动

Guru**** 2768185 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/728478/lmk04610-about-jitter-of-clock-distribution-mode

器件型号:LMK04610

您好!

如果 我在时钟分配模式下使用 LMK04610、我想知道 CLKoutX 的累积抖动。

多路复用器和时钟输出块产生的抖动量、CLKinX 上的100MHz 输入频率(来自 LMK61xx)和16位分频器范围为1000 - 65535。  

此致、
烧烤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    122.88MHz 时、附加相位本底噪声约为-165dBc/Hz。 对于100MHz、它应该是相似的。 这假设您的差分输入压摆率至少为3V/ns。

    Alan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alan:

    感谢您的回答、但我 有一些问题要问。

    1.数据表中122.88MHz 时–165dBc/Hz 本底噪声是否启用 PLL1和 PLL2中的条件?

    2.在理想情况下、如果我想在频率122.88MHz/2^12下使用 CLKout、则两相位噪声最好除以6dB

    (默认情况下、TICS Pro 输出级8分频以获得122.88MHz ->更改为2^15分频)相位噪声会更好地降低72dB

    我认为它在达到72dB 之前通过分压器或内部电路的噪声进行限制,它是否正确?

    3.如果2是正确的,那么这种情况的本底噪声是多少?

    谢谢、

    烧烤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在20MHz 偏移下测量-165dBc/Hz 本底噪声、因此只有缓冲器本底噪声会产生该偏移(在该偏移下不存在 PLL1和 PLL2噪声贡献)。 由于-165dBc/Hz 是相位噪声*本底*、因此该噪声不会随着频率远低于该值而降低。 这是由分频器/缓冲器热本底噪声引起的、本底噪声是宽带的、与频率几乎是平坦的。

    Alan