This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 替换5P49V5901 (IDT)

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCI6214, LMK03328

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/726768/replacement-of-5p49v5901-idt

主题中讨论的其他器件:CDCI6214LMK03328

尊敬的专家:

   我的客户现在使用5P49V5901、一个通道输出为25MHz (SE)、通道2 输出为148.5MHZ (差分)、通道3 输出为200MHz (差分)、  

TI 是否有5P49V5901的替代产品?

Thx。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    竞争器件未指定这些频率的抖动性能。

    您能否为每个输出时钟提供以下要求规格?
    1)相位噪声/抖动(包括抖动积分带宽)
    2) 2)频率精度(ppm)

    此外、它们是否将 PLL 锁定到外部系统时钟或自由运行的 XTAL 或 XO 基准? 基准输入频率是多少?

    一个建议是具有27MHz XTAL 输入和整数输出分频器(IOD)以生成148.5MHz (Y1)的 CDCI6214、以及用于生成25MHz (Y3)和200MHz (Y4)的分数输出分频器(FOD)。

    另一个建议是 LMK03328、它可以提供更好的抖动性能。

    Alan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan

      请参阅此信息、主要是有关148.5M 和200MHz 输出的信息。希望获得帮助。 Thx。

    一、相位噪声

    二、Jiter =0.749UI

    三、  频率精度  

    4、客户使用 晶体锁定 PLL、频率为25MHz。

           

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    让我们直接讨论建议选项。 请发送电子邮件至 clock_support@list.ti.com。

    此致、
    通道