请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMX2492 您好!
LMX2492数据表规定了 OSCin 电压"为了获得最佳相位噪声性能、建议压摆率至少为3V/ns "。
我了解的典型100MHz 3.3V CMOS Xos 具有20%-80%的上升时间、为2-3 ns。 这不完全是转换(XO 似乎不是转换列表)、但表示它可能低于3V/ns。
示例 XO:
http://www.crystek.com/crystal/spec-sheets/clock/CCHD-575.pdf
您能否给出一些有关较低压摆率如何影响相位噪声的指示?
谢谢、
Christme.