主题中讨论的其他器件: LMK03318
目前、我正在努力解决现有设计中似乎与时钟抖动相关的问题。 具体而言、我在视频分频器 ASSP 中有一个 DLL、该 DLL 可缩放参考时钟以实现不同的分辨率时序、然后该时钟乘以 FPGA DCM、以便可以对视频数据进行串行化。 最后、似乎有足够的抖动导致视频偶尔丢失。
我希望对此进行改进、我正在考虑在 FPGA DCM 之后添加抖动清除器、或者将其替换为抖动衰减时钟倍频器 IC。 这个比率是固定的1:7、并且输入频率可以介于20MHz 至150MHz 之间(140MHz 至1.05GHz 输出)。
我正在查看您的 LMK041xx 系列并尝试使用 WEBENCH。 当我输入150MHz 的输入频率和1.05GHz 的输出时、它将选项范围缩小到 LMK04133 (尽管我不确定我是否明白为什么只有这样一个)。
我仍在阅读和学习、但我希望我能获得一些建议、了解该部件是否能够实现我所希望的效果、以及我是否应该使用它来调整时钟、或者只是干净的抖动。