This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04133:抖动清除- LMK04133

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04133, LMK03318

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/726910/lmk04133-jitter-clean-up---lmk04133

器件型号:LMK04133
主题中讨论的其他器件: LMK03318

目前、我正在努力解决现有设计中似乎与时钟抖动相关的问题。  具体而言、我在视频分频器 ASSP 中有一个 DLL、该 DLL 可缩放参考时钟以实现不同的分辨率时序、然后该时钟乘以 FPGA DCM、以便可以对视频数据进行串行化。  最后、似乎有足够的抖动导致视频偶尔丢失。

我希望对此进行改进、我正在考虑在 FPGA DCM 之后添加抖动清除器、或者将其替换为抖动衰减时钟倍频器 IC。  这个比率是固定的1:7、并且输入频率可以介于20MHz 至150MHz 之间(140MHz 至1.05GHz 输出)。

我正在查看您的 LMK041xx 系列并尝试使用 WEBENCH。  当我输入150MHz 的输入频率和1.05GHz 的输出时、它将选项范围缩小到 LMK04133 (尽管我不确定我是否明白为什么只有这样一个)。

我仍在阅读和学习、但我希望我能获得一些建议、了解该部件是否能够实现我所希望的效果、以及我是否应该使用它来调整时钟、或者只是干净的抖动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否知道导致偶尔视频丢失的 FPGA DCM 抖动是高频抖动还是低频抖动、还是两者兼而有之?  您是否曾尝试对需要清理的 DCM 时钟进行抖动分析/解析?  如果您在 DCM 时钟上有一些抖动分析数据、您可以共享吗?  此外、您是否有不同视频时钟频率/时序的列表?  这是用于 HDMI、SDI 还是其他视频接口?   一些答案可能有助于引导我们选择合适的时钟器件。   

    LMK04133 (LMK041xx 系列)可以清除低频和高频抖动、但您需要确定外部 VCXO 频率、PLL N/R 和输出分频比、 和内部 VCO 频率(在器件的 VCO 调谐范围内)、可生成所需的7倍乘时钟和锁相至来自 DCM 的不同基准时钟频率。  理想情况下、您可以使用单个外部 VCXO 频率、以支持所有不同的时序。  您可以尝试使用时钟设计工具(www.ti.com/.../clockdesigntool) 搜索我们的一些双环路 PLL 抖动清除器、它们可能会具有您所需的不同时序。

    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../HDMI-Device-1-Results-2018_2D00_08_2D00_28_5F00_17_2D00_35_2D00_43.mht.msgWe根据所连接显示器的本机计时、可生成高达4K 60Hz 4:4:4 HDMI 2.0视频。  我一直在与发送器制造商合作、探索微电子器件、并附加了其抖动分析;我们在5.94Gbps 输出信号上的抖动接近75pS、他们认为多余抖动的来源是视频数据。  我们的 FPGA 采用并行 LVTTL 总线(120位)、并将其转换为 FPD-Link LVDS (4通道5D+C)、后者被转换为 V-bby One HS LVDS (8通道)、然后最终作为 TMDS CML (8b/10b 编码)进行传输。

    对于时钟设计工具、VCXO 的频率是否为中心频率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您所附的电子邮件中未包含示波器抖动图。

    对于时钟设计工具、您可以输入 VCXO 中心频率。 选择双环路器件(LMK04xxx 器件)后、您将能够输入 VCXO 的调优增益灵敏度(以 kHz/V 为单位)。

    如果需要滤除的时钟抖动分量是高频噪声(高于1MHz)、则可以考虑使用 LMK03318时钟发生器/倍频器来过滤高于其可编程 PLL 带宽(通常设置在100~500 kHz 之间)的传入时钟抖动。

    Alan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。  我将查看您的最新评论。  我将再次尝试附加该文件。

    e2e.ti.com/.../3301.HDMI-Device-1-Results-2018_2D00_08_2D00_28_5F00_17_2D00_35_2D00_43.mht.msg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、所以我确信我理解了、我告诉工具 VCXO 中心频率和增益灵敏度、而不是另一种方法?  如果不是通过工具、我如何确定这些参数?  (抖动图如下所示。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    的外部 VCXO 的最小增益灵敏度参数 kV (以 kHz/V 为单位)可通过进行估算:

    Kvco = f_VCXO *[+APR_ppm -(-APR_ppm)]/(VC_HIGH - VC_LOW)

    其中:

    • f_VCXO = VCXO 频率(单位:MHz)
    • +APR_ppm =最小绝对拉电流范围规格的上限(以 ppm 为单位)
    • -APR_ppm =最小绝对拉电流范围规格的下限(以 ppm 为单位)
    • VC_HIGH =控制电压输入高电平(以 V 为单位)
    • VC_LOW =控制电压输入低电平 (以 V 为单位)

    关于您发送的抖动直方图、这不会捕获各种抖动分量的频率。

    Alan