请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMX2594 我知道 LMX 2594的相位检测器(PFD)没有极性反转功能
PLL atinum SIM 版本从版本1.5.2.0升级到1.5.3.0。
在环路滤波器类型选择中、有源 Type-A 和有源 Type-B 中运算放大器的输入极性相反。
相位检测器(PFD)的误差输出与 VCO 输入之间的功能关系将相反。
基本而言、如果相位检测器具有极性反转功能、则相位检测器(PFD)输出会反相、因此即使有源 A 型和 B 型滤波器用作环路滤波器、PLL 也会正常工作(相位和频率是固定的(稳定的))。
但是、LMX2594的相位检测器(PFD)没有相位反转功能。
当有源类型 A 和 B 用于 LMX2594的环路滤波器时、它是否作为 PLL 正常运行(相位和频率固定(稳定))?
我认为相位和频率不是固定的(未定义) PLL、我认为它不会用作 PLL。
我的意见是否正确?