This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:LMX2594的相位检测器(PFD)中是否存在极性反转功能?

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/726717/lmx2594-is-there-a-polarity-inversion-function-in-the-phase-detector-pfd-of-the-lmx2594

器件型号:LMX2594

我知道 LMX 2594的相位检测器(PFD)没有极性反转功能

PLL atinum SIM 版本从版本1.5.2.0升级到1.5.3.0。

在环路滤波器类型选择中、有源 Type-A 和有源 Type-B 中运算放大器的输入极性相反。

相位检测器(PFD)的误差输出与 VCO 输入之间的功能关系将相反。

基本而言、如果相位检测器具有极性反转功能、则相位检测器(PFD)输出会反相、因此即使有源 A 型和 B 型滤波器用作环路滤波器、PLL 也会正常工作(相位和频率是固定的(稳定的))。

但是、LMX2594的相位检测器(PFD)没有相位反转功能。

当有源类型 A 和 B 用于 LMX2594的环路滤波器时、它是否作为 PLL 正常运行(相位和频率固定(稳定))?

我认为相位和频率不是固定的(未定义) PLL、我认为它不会用作 PLL。

我的意见是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Aoki-San、

    是的、您的观点是正确的;LMX2594没有极性反转功能、因此您不能将有源 A 或有源 B 滤波器与它一起使用;如果您需要有源滤波器、它必须是有源 C

    实际上、我们的任何具有集成 VCO 的 LMX 系列器件都没有极性反转功能。

    此致、
    Dean