This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2492EVM:输出阻抗 lmx2492evm 和衰减器

Guru**** 2582645 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2492EVM, LMX2492

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/724711/lmx2492evm-output-impedance-lmx2492evm-and-attenuator

器件型号:LMX2492EVM
Thread 中讨论的其他器件: LMX2492

您好!  

您能告诉我、对于原始 VCO macom、射频输出和射频输出/2上的 lmx2492evm 阻抗的真实和虚部是什么?  

您能告诉我使用的衰减器是什么吗? 如果我不想使用衰减器、我可以放置50欧姆的电阻(要使用什么组件基准?);  

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Romain、

    我没有这些数据、也许您最好问 MACOM。 从数据表中可以看出、回波损耗不是很高、因此我假设50欧姆电阻负载对 VCO 有利。
    假设您仅需要 RF/2输出、我建议将射频输出反馈到 LMX2492。 RF --> 50 Ω 接地--> DC 阻断-->有限 我建议在 RF/2输出端使用3dB 焊盘。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有数据表、输出回波损耗为3dB (-3dB 可能是???)。 我不明白您的数据表中"回波损耗不是很高"的地方是什么?  我还想知道

    此外、我希望具有 macom VCO 的4dBm、我想替换红色和绿色组件衰减器(R8、R10、R9)等(R7、R8)。 我希望 VCO 板的电阻值为50欧姆、不带连接器、请。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Romain、

    如果回波损耗小于10dB、我们知道我们看到的阻抗远不超过50Ω Ω。
    如果您希望 RF/2产生4dBm 的功率、则无法添加任何衰减器、您可以移除所有圈出的电阻器。
    您仍然需要一个电源分离器来将某些信号反馈回 PLL。 简单的3路电阻分离器具有6dB 的插入损耗。 因此、您只能从射频端口获得1dBm 的功率。 如果您需要更大的功率、则需要使用 MiniCircuit 等供应商提供的分立式电源分离器。