This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVP1216:删除上拉和下拉电阻器

Guru**** 2895560 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCLVP1216, CDCLVP1208, CDCLVP1212, LMK00301, LMK00334

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/681194/cdclvp1216-delete-pull-up-and-pull-down-resistors

器件型号:CDCLVP1216
主题中讨论的其他器件: CDCLVP1208CDCLVP1212LMK00301LMK00334

尊敬的先生:

我们有一个需要时钟缓冲器的项目、在这里我们选择了 TI 解决方案 cdclvp1216、我们有一个使用 cdclvp1208的设计、发现他们所有的下行时钟通道都有上拉电阻器和下拉电阻器、我无法很好地理解他们的应用、我们是否可以删除这些电阻器?

此致、

胡大卫

下面是我们来自另一个项目的参考设计:

以下是我们参考 CDCLVP1208解决方案的设计:

在这里、我删除了上拉电阻器和下拉电阻器、它是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../CLOCK-BUFFER_5F00_CDCLVP1216.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:
    将73.2k Ω 上拉至3.3V、将10k Ω 下拉至接地。 它在交流电容器之后将新的偏置电压设置为大约0.4V。
    如果接收器侧存在偏置(交流100nF 之后)、您可以删除外部偏置电阻器。
    如果您需要不同于0.4V 的偏置电压、则可以调整上拉电阻器和下拉电阻器。
    确保接收器侧有100欧姆的等效负载。

    此致、
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    感谢您的反馈、我们知道 CDCLVP1216的输入可以是 LVPECL、LVDS 或 LVCMOS/LVTTL。 因此、我们需要对上拉和下拉电阻器进行调优、以调整偏置、使其能够满足接收器侧的要求。

    另一个问题是、我的同事认为该器件无法支持长距离 PCB 布线。 在这里、我们使用 CDCLVP1216作为 PCIe 时钟差分对连接到差分 SSD。 并且路由长度至少为18英寸。

    我的同事向我推荐 IDT 器件9DBV0941-AKILF、该器件专门用于 PCIe 时钟线。

    我的问题是 CDCLVP1216 (或 CDCLVP1212)是否可以支持较长的 PCIe 时钟对,如果不支持、您是否有合适的建议器件;如果是、我在这里设置的偏置是如何的?

    此致、

    胡大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:
    对于 LVPECL 驱动程序(CDCLVP1216)、18英寸无问题。
    但对于 PCIe 时钟、它是 HCSL 类型。 我会推荐 LMK00301。

    此致、
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    非常感谢您推荐 LMK00301、

    这里我还有一个问题、就是我在我们的另一个项目和下面的电路上使用过您的时钟缓冲器 LMK00334。 遗憾的是、我们发现 网络 CLKOUTA0P/N 和 CLKOUTA1P/N 上没有时钟输出

    此电路有任何问题、您是否愿意帮助指出?  太棒了!

    此致、

    胡大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    请将其输入 新帖子。 最好让 每个线程都能解决 单个 问题。  

    给我发送一封提醒电子邮件、 我可以回复您、而不是其他应用工程师。

    我估计这是由 HCSL 直流 偏置50欧姆引起的问题、但 HCSL 驱动器未看到50欧姆接地。

    如果其他 E2E 用户感到困惑、我将关闭此帖子。

    谢谢!

    此致、

    肖恩