This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594EVM:LMX2594EVM

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2594, LMK61E2, LMX2594EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/682307/lmx2594evm-lmx2594evm

器件型号:LMX2594EVM
主题中讨论的其他器件:LMX2594LMK61E2

对象:LMX2594和 LMK61E2:电路板设置问题--> http://www.ti.com/lit/ug/snau210/snau210.pdf

很棒

我是‘Politecnico di Torino’的学生,我正在使用相关的板做硕士论文。 我写信给你,提出一些有关这些板的设置的问题 。

我想就如何设置“单端”模式作同样的澄清,因为阅读第页提供的信息并不清楚。 所附 PDF 的18/36。

此外,还应指出,关于如何设置"差分对"模式的准则后面是一个关于"单端"模式(第17和18页)和 viceversa 的方案。

另一个有待解决的问题是如何进行准则报告的下列行动(第17和18页):

  • 将 R24b 切换到 R24;
  • 必须将 R33移除至…Ω;
  • 组装 R25和 R30;

以及图中红色的符号“X”。 有关电路板 LMX2594的14和15。

感谢您的合作。    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Francesco、

    LMX2594输入可通过4种不同的方式进行驱动:

     单端外部振荡器

    2. 单端板载振荡器

    差分外部振荡器

    4 、差分板载振荡器。

    实际上,图14和15的数字标题互换了。

    我们假设您希望使用 您提供的单端外部基准来驱动它。  在本例中、如图15所示进行设置。

    将 R24b 切换到 R24、移除 R33并组装 R25和 R30的步骤基本上是断开并移除板载 XO 的电源。

    现在、对于 R25和 R30、可以用这种方法来计算、可以用50欧姆端接两侧、或者在另一种情况下、不要放置这两个电阻器并在 R32中放置100欧姆。

    需要注意的一点是、虽然您可能只想驱动 OSCinP 引脚、但您仍然希望从 OSCinN 引脚向外观察时的阻抗看起来类似。  这是为了实现最佳杂散性能。

    此致、

    Dean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    晚上好,我想对这件事作一些澄清。
    我说过、我要设置合成器、使其工作方式如下:
    -)差分输入、内部基准电压为100MHz;
    -)单端。
    1) 1)"LMX2594EVM"板的可能配置有哪些以及可能的配置有多少?
    示例:内部基准、外部基准、取自电路板 LMK61的基准(因为它连接到上面的电路板)。 如何启用一种模式而不是另一种模式? 请详细说明要在硬件上执行的操作。
    2) 2)"断开和断开电路板电源"的含义是什么? 去除水垢 R33?
    3)两个50欧姆电阻器必须连接哪些端子? 或者可能是100之间的那个? 指示名称。
    4) 4)对于单路输出、RFoutBM、RFoutBP、RFoutAM 终端必须全部连接到50欧姆?
    5) 5)什么基准可提供最佳的"相位噪声"、从而比较'LMX2594EVM'和'LMK61E2'板?
    此致、Francesco。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Francesco、

    注释如下:


    晚上好,我想对这件事作一些澄清。
    我说过、我要设置合成器、使其工作方式如下:
    -)差分输入、内部基准电压为100MHz;

    为此、它是默认设置。 OSCinP 和 OSCinM 连接到 XO、并为 XO 供电。

    -)单端。

    有4种可能的方法来驱动这个单端:(1)通过 OSCinP 实现具有外部基准的单端、(2)通过 OSCinP 实现具有板载基准的单端、(3)通过 OSCinM 实现具有外部基准的单端、(4)通过 OSCinM 实现具有板载基准的单端

    1) 1)"LMX2594EVM"板的可能配置有哪些以及可能的配置有多少?
    示例:内部基准、外部基准、取自电路板 LMK61的基准(因为它连接到上面的电路板)。 如何启用一种模式而不是另一种模式? 请详细说明要在硬件上执行的操作。

    我展示了4种可能的单端方法。 此外、您还可以使用板载 XO 或使用外部基准(例如 LMK6100板)的差分

    2) 2)"断开和断开电路板电源"的含义是什么? 去除水垢 R33?

    是的。 如果您不想使用板载 XO、则需要使用 R33断开其电源

    3)两个50欧姆电阻器必须连接哪些端子? 或者可能是100之间的那个? 指示名称。


    在 OSCin 上、可以为 R25和 R30放置50欧姆电阻。 或者、如果您是差分信号、则可以保持这种状态、或者将 R25和 R30拉离、而是在 R32上放置100欧姆电阻。

    4) 4)对于单路输出、RFoutBM、RFoutBP、RFoutAM 终端必须全部连接到50欧姆

    只需要差分对的未使用侧。 如果您不使用 RFoutB、则将其断电、无需担心终止。 如果您使用的是 RFoutAP、但不是 RFoutAM、则最好在 RFoutAM 上放置一个50欧姆的端接器、以便两侧看起来都是平衡的。

    5) 5)什么基准可提供最佳的"相位噪声"、从而比较'LMX2594EVM'和'LMK61E2'板?

    可能包括:
    100MHz Wenzel 501-4623G 此值不随电路板一起提供、但这是我们针对官方数据表测量所做的、因为它是我们拥有的最低噪声基准。

    2.板载 XO。 这具有非常可观的相位噪声、并在偏移高于大约几 kHz 时与上述相位噪声相匹配。

    3. Reference Pro 板。 这不是默认设置、但非常方便、肯定优于信号发生器。

    信号发生器。 几乎所有信号发生器都具有可怕的相位噪声。 它们很方便、但会使带内噪声降低至20dB。

    此致、
    Dean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    晚上好、我遵循了你向我指示的所有步骤。 我将系统设置为具有100MHz 的内部基准、这意味着"通过 OSCinP 实现单端板载基准"和单输出。 RFoutAM 端口最终以50 Ω 端接、未焊接电阻 R33、如图所示。 电路板 LM2594EVM 出现问题。 遇到的问题是:Vcc 端口短路。
    因此、无法施加任何输入电压。
    您是否可以在这方面提供支持? 希望我们能将其发送给您的团队以解决损坏问题吗?
    如果是这样,我们是否可以有另外一个新的,否则我必须停止我的硕士论文?
    非常感谢您的合作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    弗朗西斯科

    遗憾的是、我没有做好为 EVM 提供服务的准备。 也许您可以浏览获得 EVM 的渠道、并希望他们知道如何更好地替换 EVM。 TI 还制定了一些向客户交付 EVM 的严格内部政策。

    我们在发货之前测试 EVM、我们的测试应该已经发现任何明显的东西、如 Vcc 到接地短路。
    我将确保您不受电流限制、因为此电路板的电流消耗为350mA。

    如果您认为在修改期间可能发生短路(可能在 R33处创建了短路)、您可能需要尝试自己去寻找短路。 例如、如果您移除 R34、则会断开输出、如果您移除 R35、则会断开电路的其余部分。

    此致、
    Dean