This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572EVM:复杂杂散(步行 SPU)

Guru**** 2429840 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2572

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/680904/lmx2572evm-complicated-spurs-walking-spus

器件型号:LMX2572EVM
主题中讨论的其他器件:LMX2572

您好!

  我使用 LMX2572将频率从30MHz 扫描到6.4G、频率空间  不是固定的。  但毛刺很复杂,很难清除。我的应用中禁止行走毛刺。

 TICS PRO 包含.TCS 文件。 我希望您能提供任何方法来消除毛刺。

 提前感谢。

 e2e.ti.com/.../LMX2572_5F00_Spurs.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Coney:

    我已打开您的 TCS 文件。 其中有两个显示了1/5分次的0.01Hz 频率和4/5分次的0.4Hz 频率。 我尚未在 EVM 上尝试过这种方法、因此我不确定您正在关注的步行杂散。 您的频率分辨率非常高。 您真的需要远离1/5分段的10MHz 吗? 这非常接近100 MHz PFD 的 DS 最小分辨率。

    如果您可以降低频率分辨率、则还可以通过在参考路径上使用乘法器/除法器更改 FPD 频率来获得更好的结果。 例如,您可以通过执行100/4*3来考虑75MHz PFD。 您还可以查看调制器阶数、但我可以看到您的两个示例已经具有二阶和三阶。

    此致、Simon。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Simon:
    感谢您的建议、它确实运行良好。
    在我的设计中、LMX2572需要生成任何频率、因此频率分辨率很重要。
    我希望知道在哪种情况下会出现行走毛刺和转子。

    此致、Coney。