请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMX2572EVM 主题中讨论的其他器件:LMX2572
您好!
我使用 LMX2572将频率从30MHz 扫描到6.4G、频率空间 不是固定的。 但毛刺很复杂,很难清除。我的应用中禁止行走毛刺。
TICS PRO 包含.TCS 文件。 我希望您能提供任何方法来消除毛刺。
提前感谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我使用 LMX2572将频率从30MHz 扫描到6.4G、频率空间 不是固定的。 但毛刺很复杂,很难清除。我的应用中禁止行走毛刺。
TICS PRO 包含.TCS 文件。 我希望您能提供任何方法来消除毛刺。
提前感谢。