请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CDCLVC1310 主题中讨论的其他器件: SN74LVC1G125
大家好、
我想知道在下面给出的给定情况下输出引脚的电压电平:
CDCLVC1310 IC 安装在一个 PCB 上(例如 PCB1)、该 IC 的输出引脚驱动安装在另一个 PCB 上的另一个缓冲器 IC (例如 PCB2)。 现在、如果 PCB2通电意味着 PCB2上驱动的缓冲器通电、但 位于 PCB1上的 CDCLVC1310 IC 处于关断状态、则
(1) CDCLVC1310 IC 的输出引脚上是否存在电压电平,因为其他 IC 呈扇形? 如果存在一定的卷积级别、那么可能的值是什么?
(2)该 驱动器 IC 是否能够驱动 PCB2上的这些 IC?
请帮助我解决问题。