This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCM6208:使用3.3V LVCMOS 的光学输入电路

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCM6208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/683783/cdcm6208-the-optical-input-circuit-using-3-3v-lvcmos

器件型号:CDCM6208

大家好。

我的客户使用具有3.3V LVCMOS 输入的 CDCM6208。

我在 E2E 中确认了以下评论。
'当使用3.3V LVCMOS 输入时钟时、建议使用 LVCMOS 输入模式以确保在基准旁路模式中输入和输出缓冲器之间进行适当的电平转换。'

数据表 P.22中有 LVCMOS 输入直流配置电路图15、它连接到50 Ω GND。
很抱歉,我不知道您放置50欧姆电阻器的原因。  

但是、在数据表 P82中、遵循建议的输入偏置注释表。
直流耦合3.3V CMOS 信号:
连接 VDD_SEC_IN=3.3V、选择 Reg4[7:6]=10和/或 Reg 4[4:3]=10 (CMOS)、
R83、R84、R85和 R86=DNI、替换 C_PRI_P=C_PRI_N=0

请确认随附的文件。

在客户案例(设置3.3V LVCMOS 输入)中、请告诉我建议的输入电路。

此致、
好的

e2e.ti.com/.../The-input-circuit-in-the-CDCM6208_2700_s-data-sheet.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sho、

    50 Ω 电阻器与布线阻抗匹配、可最大限度地减少反射、提高信号完整性并防止对 CDCM6208输入造成损坏。

    推荐的电路是数据表中的电路。 附件中的原理图正常。

    此致、
    通道
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lan-San

    感谢你的答复。

    我了解50欧姆电阻器。
    抱歉、您的建议电路是数据表 P 82的原理图吗?


    此致、
    好的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sho-San、

    是的、建议的电路是数据表第82页上的原理图。 您可以使用附件中的电路。

    此致、
    Lanee2e.ti.com/.../4113.The-input-circuit-in-the-CDCM6208_2700_s-data-sheet.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lan-San

    感谢你的答复。 好的。 我将向我的客户推荐数据表第82页上的原理图。

    此致、
    好的