Other Parts Discussed in Thread: CDCM6208
大家好。
我的客户使用具有3.3V LVCMOS 输入的 CDCM6208。
我在 E2E 中确认了以下评论。
'当使用3.3V LVCMOS 输入时钟时、建议使用 LVCMOS 输入模式以确保在基准旁路模式中输入和输出缓冲器之间进行适当的电平转换。'
数据表 P.22中有 LVCMOS 输入直流配置电路图15、它连接到50 Ω GND。
很抱歉,我不知道您放置50欧姆电阻器的原因。
但是、在数据表 P82中、遵循建议的输入偏置注释表。
直流耦合3.3V CMOS 信号:
连接 VDD_SEC_IN=3.3V、选择 Reg4[7:6]=10和/或 Reg 4[4:3]=10 (CMOS)、
R83、R84、R85和 R86=DNI、替换 C_PRI_P=C_PRI_N=0
请确认随附的文件。
在客户案例(设置3.3V LVCMOS 输入)中、请告诉我建议的输入电路。
此致、
好的
e2e.ti.com/.../The-input-circuit-in-the-CDCM6208_2700_s-data-sheet.pdf