This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE913:调制频率

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE913

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/683741/cdce913-modulation-frequency

器件型号:CDCE913

您好!

我们的客户使用 CDCE913。

客户的使用配置、如下所示。

输入频率: 50MHz

输出频率:166MHz

SSCG :中心展度+/- 0.5%

SSCG 的调制频率如何?

此致、

Naoki Aoyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Aoyama:

    SS 调制形状为三角形、固定。 无法生成其他形状。
    调制频率与 VCO 频率相关、D/S 报告高于20kHz。

    此致、
    Simon。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Simon、

    感谢你的答复。
    客户希望将调制频率设置为30kHz - 33kHz。
    客户应设置 VCO 的频率是多少?

    此致、
    Naoki Aoyama
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Aoyama-San、您好!
    当您想要具有166 MHz 的输出时、您只能选择以166 MHz 的频率运行 VCO。
    当您使用 VCO1_0_RANGE (或 VCO1_1_RANGE)位字段时、您可以调整 SSC 调制速率。 当所选范围适合实际 VCO 频率时、您将获得相当接近30-33kHz 的频率。
    在您的特定情况下,VCO1_0_RANGE=2的频率略高于33kHz。 当您选择 VCO1_0_RANGE=3 (>=175MHz)时、您将稍微低于30kHz。

    此致、
    Patrick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick:

    感谢你的答复。
    我明白了。
    我将向客户反馈此信息。

    谢谢、
    Naoki Aoyama