Other Parts Discussed in Thread: CDCE913
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CDCE913 您好!
我们的客户使用 CDCE913。
客户的使用配置、如下所示。
输入频率: 50MHz
输出频率:166MHz
SSCG :中心展度+/- 0.5%
SSCG 的调制频率如何?
此致、
Naoki Aoyama
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.