This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCM6208:输入偏置

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCM6208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/683931/cdcm6208-input-biasing

器件型号:CDCM6208

一个科莱格基于数据表中的原理图提出了有关 PRIREF 偏置的问题。

它的连接方式(CDCM 由1.8V 供电):

来自时钟发生器的数据表...

和 CDCM6208……

直接连接似乎满足了共模和差分输入摆幅要求。

我只是想确保我的分析中没有遗漏任何内容

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Elder、

    LVDS 输出与 CDCM6208输入的直接连接正常。

    此致、
    通道
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lane。

    非常感谢。

    BR。