请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CDCM6208 一个科莱格基于数据表中的原理图提出了有关 PRIREF 偏置的问题。
它的连接方式(CDCM 由1.8V 供电):
来自时钟发生器的数据表...
和 CDCM6208……
直接连接似乎满足了共模和差分输入摆幅要求。
我只是想确保我的分析中没有遗漏任何内容
提前感谢您。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.