您好!
当 TPL5010 的电源电压 VDD 在1.45us 内从2.1V 上升至2.9V 时、我观察到 TPL5010存在上电复位现象。
随附测试结果。 黄色 线为 VDD;浅蓝色线为 RSTN;粉色线为延迟信号、绿色线为 DONE 信号。
VDD 急剧增加后、RSTN 信号下降至0V、定时器复位。
您能告诉我哪些情况会导致 TPL5010中的上电复位现象?
例如、 VDD 是否存在将 导致 上电复位的最小上升斜率?
(VDD 的上升斜率 ΔV μ Δt μ s、其中 ΔV μ s 表示 VDD 的增加值、 Δt μ s 表示 VDD 上升所需的时间。)
我认为、通过运行仿真来得出结论可能会更快。
我想知道当 VDD 上升时、电路如何工作。 如果您能为我提供 TPL5010的详细方框图、将会非常有帮助。
我在9天前提出了同样的问题。 但它仍然没有得到答复。
如果您能快速回答我的问题、我将不胜感激。
此致、
洪