This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:LVDS 输出模型

Guru**** 2559110 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/682002/lmk04828-lvds-output-model

器件型号:LMK04828

您能否为 CLK/SCLK 输出提供 LVDS 输出级的简单模型?  我想看看使用静脉端接输出如何影响输出电平和共模电压、正如我们在某些 ADC 接口上所做的那样。  

我根据我假设 LVDS 输出是如何驱动的(具有 VCM 环路的电流转向 H 桥)创建了一个简单的 TINA 模型、但结果与实际电路板测量结果不一致。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mark
    您是否试用过 IBIS 模型?
    此致
    Puneet
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、我没有运行 IBIS 模型的工具。  我已经看过了模型的文本、我不确定它是否会给我带来我感兴趣的东西。 也许您可以为我运行它。

    基本上、LVDS 输出的每一侧都以一个182 Ω 上拉至3.3V 加上一个68 Ω 下拉至接地端接 (Vcm = 0.9V 时看起来是50 Ω 负载)。 这是 ADC SYSREF 输入的直流耦合。 目前忽略 ADC 负载的端接处预期的 VOH/ VIL 电平是多少(无论如何应该是高阻抗)?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!

    在不考虑传输线路和 ADC 输入阻抗的情况下进行仿真时、VIL 约为0.70V、VIH 约为1.25V。

    P.S. 对于 IBIS 模型仿真、您可以使用 Mentor Graphics Corp.的 HyperLynx SI (具有许可证)。

    此致、
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    感谢您的运行。  当我在 LMK04828评估板上测试此设置时、 我得到 VOH = 1.25V、VOH = 0.82V。  高电平对齐、但低侧有点偏。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!
    感谢您的测量。 确保已移除 LMK04828 EVM LVDS 输出端的偏置电阻560欧姆。
    VOD = 1.25 - 0.82 = 0.43 (V)
    它是一个合理的 LVDS 输出振幅。
    请参阅您的实际测试结果。

    此致、
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Shawn、
    我实际上在我的实验中使用了 SDCLKout3。 仅具有240欧姆下拉电阻器、无差分端接电阻器(我想用于 LVPECL)。 我将这些值修改为68欧姆、然后在每侧添加了182欧姆上拉电阻。 然后、我使用 TICS Pro 修改了该输出的模式和频率、以获取测量结果。 我在输出耦合电容器的另一侧没有负载的情况下测量了输出耦合电容器的 LMK 侧的逻辑电平。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    测量没有问题。