请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMK04828 您能否为 CLK/SCLK 输出提供 LVDS 输出级的简单模型? 我想看看使用静脉端接输出如何影响输出电平和共模电压、正如我们在某些 ADC 接口上所做的那样。
我根据我假设 LVDS 输出是如何驱动的(具有 VCM 环路的电流转向 H 桥)创建了一个简单的 TINA 模型、但结果与实际电路板测量结果不一致。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
遗憾的是、我没有运行 IBIS 模型的工具。 我已经看过了模型的文本、我不确定它是否会给我带来我感兴趣的东西。 也许您可以为我运行它。
基本上、LVDS 输出的每一侧都以一个182 Ω 上拉至3.3V 加上一个68 Ω 下拉至接地端接 (Vcm = 0.9V 时看起来是50 Ω 负载)。 这是 ADC SYSREF 输入的直流耦合。 目前忽略 ADC 负载的端接处预期的 VOH/ VIL 电平是多少(无论如何应该是高阻抗)?