Other Parts Discussed in Thread: LMX2595
支持路径:/Product/Development 和故障排除/
您好!
我们最近购买了 LMX2595评估板。
在我们的应用中、我们要求生成参考频率为10MHz 的13GHz…… 我们 使用低噪声倍频器将 PFD 保持为20MHz。我们仅在10kHz 偏移时测量-82dB 的相位噪声。 我们使用非常稳定的 OCXO 作为参考、但我们仍在测量非常高的相位噪声... 请告知问题可能出在哪… 根据数据表进行的计算表明、相位噪声应优于-95dB。 请尽快回复。