This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:LMK04828是否具有 PLL 旁路模式

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/682027/lmk04828-does-the-lmk04828-have-the-pll-by-pass-mode

器件型号:LMK04828

你(们)好  

我对 LMK04828有疑问。 LMK04828是否具有 PLL 旁路模式? 我想用  一个外部信号发生器替代 PLL2的反馈时钟。 因此不会应用 VCO0/VCO1和外部 VCO。 只需将外部信号发生器的时钟输入到 LMK04828的 FIN 引脚即可。 输出时钟直接由输入时钟的分频器分频。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Zhipeng、
    是的、器件具有旁路模式。 这在数据表中被称为分布模式。
    只需单击"分发模式"按钮、即可使用 TICSpro 轻松配置。
    此致
    Puneet
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Puneet,感谢您的回复!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Puneet、您好!

      我还有另一个问题要向您咨询。  在双 PLL 模式下、有关 SYSREF 同步/数字延迟/ DCLKouts 和 SDCLKouts 之间同步的功能是否相同?

    谢谢!

    志鹏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Zhipeng、

    同步和数字延迟功能仍然可用。
    同步操作是相同的、可用于 DCLKouts 和 SDCLKouts。
    数字延迟步长取决于 Fin.


    此致、
    肖恩