请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMK04828 你(们)好
我对 LMK04828有疑问。 LMK04828是否具有 PLL 旁路模式? 我想用 一个外部信号发生器替代 PLL2的反馈时钟。 因此不会应用 VCO0/VCO1和外部 VCO。 只需将外部信号发生器的时钟输入到 LMK04828的 FIN 引脚即可。 输出时钟直接由输入时钟的分频器分频。
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.