This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:内部环路滤波电容器

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/682119/lmx2594-internal-loop-filter-capacitor

器件型号:LMX2594

大家好、Tgam、

我有另一个问题。  在仿真器中、环路滤波电容器 C1的最小值限制为1.5nF。  它提到了 PLLatinum Sim 中的集成组件。  芯片上 VCO 调谐线的电容是否真的为1.5nF?  这是否意味着、如果我希望 C1为1.5nF、则无需安装外部电容器?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不可以、PLLatinum Sim 不表示 C1限制为1.5nF。

    它所说的是、最靠近 VCO 的电容器应至少为1.5nF。 如果违反此规定、则 VCO 相位噪声将在200kHz - 1MHz 区域进行解调和、而不对该影响建模。

    您可以设计小于1.5nF 的电容、但如果您违反了这一规定太多、则应在 VCO 相位噪声中看到这种增加。

    用户往往希望获得较宽的环路带宽、但这会降低电容器尺寸。 如果您遇到这种情况、请确保电荷泵增益最高、相位检测器频率最高。

    此致、
    Dean