请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMX2594 大家好、Tgam、
我有另一个问题。 在仿真器中、环路滤波电容器 C1的最小值限制为1.5nF。 它提到了 PLLatinum Sim 中的集成组件。 芯片上 VCO 调谐线的电容是否真的为1.5nF? 这是否意味着、如果我希望 C1为1.5nF、则无需安装外部电容器?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、Tgam、
我有另一个问题。 在仿真器中、环路滤波电容器 C1的最小值限制为1.5nF。 它提到了 PLLatinum Sim 中的集成组件。 芯片上 VCO 调谐线的电容是否真的为1.5nF? 这是否意味着、如果我希望 C1为1.5nF、则无需安装外部电容器?