This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCM6208V2G:关于800MHz 输出的配置

Guru**** 2874030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/678669/cdcm6208v2g-about-the-configuration-for-800mhz-output

器件型号:CDCM6208V2G

您好!

关于 CDCM6208V2上的内部 VCO、我的客户提出了一个问题。

(问题)

此器件的输出频率高达800MHz。

当预分频器输出时钟为800MHz 时、VCO 应为3200MHz (800x4)。

但 VCO 高达3130MHz (3.13GHz)。

该设备应如何配置800MHz 输出?

 

此致、

Tao2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tao2199、
    我将澄清并告知您。
    此致、
    Patrick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    您是否会告诉我有关此问题的当前状态?

    此致、

    Tao2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

     

    我已经尝试过 EVM 软件(频率规划器)来设置输出800MHz。 (EVM 未连接。)

    但是、即使我使用频率规划器改变了输入频率、输出也高达780MHz。

    实际上、该器件的最大输入频率是否高达780MHz? (不支持800MHz?)

     

    此致、

    Tao2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tao2199、
    我在内部对此进行了说明。 您看到的是、在我们的内部规格中剩下了一些裕度、以便能够测试 VCO。 CDCM6208V2的 VCO 最高频率限制为3130MHz。

    此致、
    Patrick