Other Parts Discussed in Thread: BQ32002
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ32002 你(们)好
我在 BQ32002 RTC 模块上工作。
我只是将一些值写入“小时”、“分钟”和“秒”。
然后当我尝试读取这些值时,这些值不会更新。 无论我写入的值是多少、都将显示相同的值。
问题出在哪、请提出建议。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Patrick:
使用 Renesas Synergy S7G2 Micro 控制器开发套件。
我们使用4.7K 上拉至3.3V。
我们尚未检查 ACK,但正在进行 I2C 读取写入。无论我写入什么,终端上始终显示相同的值。
我已附加当前正在工作的 c 文件。
谢谢、此致
Rizwan Syed