This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ32002:未进行 BQ32002时间更新

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ32002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/681353/bq32002-bq32002-time-update-not-happening

器件型号:BQ32002

你(们)好  

我在 BQ32002 RTC 模块上工作。

我只是将一些值写入“小时”、“分钟”和“秒”。

然后当我尝试读取这些值时,这些值不会更新。 无论我写入的值是多少、都将显示相同的值。

问题出在哪、请提出建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rizwan、您好!
    您能否分享有关您的设置的更多信息?
    您是否使用集成了此器件的 TI 设计?
    您是否看到器件消耗了足够的电流?
    您使用的是哪款微控制器?
    电源轨的上拉电阻是多少?
    器件是否会重复 ACK 您的读写操作?

    谢谢!

    此致、
    Patrick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    使用 Renesas Synergy S7G2 Micro 控制器开发套件。

    我们使用4.7K 上拉至3.3V。

    我们尚未检查 ACK,但正在进行 I2C 读取写入。无论我写入什么,终端上始终显示相同的值。

    我已附加当前正在工作的 c 文件。

    谢谢、此致

    Rizwan Syed

    e2e.ti.com/.../rtc.c

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rizwan、您好!

    您是使用 VCC 还是 Vback 供电? 如果您使用备用电源供电、则 I2C 通信将暂停、直至 VCC 恢复。 更多信息、请参阅数据表第8.2.2.1节(条件2)。

    此致、
    通道