This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:通过同步基准输出进行斜升

Guru**** 2561490 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/678980/lmx2594-ramping-with-synchronized-ref-output

器件型号:LMX2594

Dean、

我有一个上升然后下降100MHz 的斜坡、每个桥臂的速度为100us。  这是一个很好的开始。  现在、我希望有一个与2594时钟同步的信号、以便使用外部 A/D 实现数字化  每当我尝试对2594进行编程以执行 SYSREF_EN 模式时、它最终会中断我的 ramping。  下面是我打开 VCO_PHASE_SYNC 之前的屏幕截图  

这是我在使同步信号 SYSREF 工作时的设置。  它输出一个良好的14.375 MHz 信号。   

(不用担心通道分频器输出。  我只有一个 HP53310A 调制域分析器来查看 F vs T 输出、因此我有时需要通道4分频、有时只需2分频。)  

如何使2594的斜坡输出同步?  SysRef 信号是否不是要使用的正确信号?

谢谢、

Darren R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    P.S. 根据 TIDUD11文档中的图2、我认为我处于用于同步的"类别1"中。 我希望基准信号在10至15MHz 范围内、我的 Fout 大约为9200。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Darren:

    Dean 一周内不在办公室。 我很高兴为你提供帮助。

    我们尚未设计用于同步和 sysref 模式的斜坡功能。 我很可能不会合作。

    我有几个问题:

    1) 1)您是否需要 sysref 信号? 您是否将其用于同步或204B 链路中?
    2) 2)您是否尝试同步斜坡或输出信号?

    您能告诉我您的要求、这将帮助我更好地了解您要做的事情。

    此致、Simon。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Simon、

    很高兴得到您的帮助、谢谢。

    我需要与输出同步、以便能够通过系统将返回数字化。  理想情况下、我希望在每个斜坡的开始处有一个脉冲、然后我可以对它们进行计数、并且每 n 次仅采样一次。  我将在10至15MHz 的范围内进行采样、因此我选择了14.375MHz 的连续基准脉冲、该脉冲足够好。   

    这是进行同步的正确途径吗?

    谢谢、

    Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Simon、

    我正在尝试在 XBand 上构建 FMCW 雷达。  我希望我将使用低于100MHz 的带宽、但我也很难始终获得良好的斜坡信号。   我从你们的文章中看到  、"干净"的斜坡并非总是可行的、但从我向 Dean 提出的问题中、似乎是指非常宽的斜坡(可能在 VCO 之间)。  如果我只将信号保持在一个 VCO、我能否创建干净的信号?  与该帖子类似、我也希望在斜坡上同步以进行计数等操作。  是否有办法做到这一点?

    谢谢、

    Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Darren、

    为了实现无校准斜升、您必须同时使用相同的 VCO 内核(其中7个)和 VCO Capcode (每个 VCO 内核183个)。 因此、如果您执行100MHz、您可能可以在较高的频率下执行该操作、但在9.4GHz 下、您将获得100MHz 校准自由范围有一点微不足道、尤其是在高温下。


    关于同步问题...
    类别1的斜升只有零的一小部分、但启用斜升时、这是通过扫描小数分子来完成的、这基本上使该小数不为零、然后这不再是类别1。 完成升降后、它应返回到类别1。 此外、这将讨论4600MHz 输出、如果您要以14.375MHz 的频率获取 SYSREF 输出、那么这绝对不会与分频器同步。 因此、如果您有两个单独的器件、然后使用 SYSREF 对这些斜坡进行采样、这两个器件的采样时间可能会因 SysRef 分频器未同步而异相>
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dean、

    我仍然有些困惑。   

    如何在9300 MHz 时获得尽可能干净的100MHz 斜坡?  如果我在执行部分校准辅助、会有帮助吗? 如果是、微处理器是否负责更改每个斜坡上的 VCO_capctl_start 和 VCO_daiciset_start 引脚?  为此、我遵循辅助程序和表6?  那么、我是否会在10kHz 左右持续更改 Capcode 和幅度的寄存器值?  是否有时间进行此操作?  示例设置或应用手册如何?  我将注意到、在我目前使用芯片时、我只切换一次 FCAL_EN、也就是在我打开斜升之前。  本次部分辅助讨论让我认为我需要在每次热身时进行切换?  是这样吗?

    在我的同步问题上、让我们进行备份。  现在、我只讨论我的单个2594。   我想在 DSP 中跨斜坡执行计算、以便确定目标的多普勒速度。  我希望一个信号表示每个斜坡的结束。  相位同步功能似乎可以满足我的要求:确保斜坡波和输入振荡器之间存在确定性延迟。  我是否正确解释了这一点?  如何连接到此功能?   

    也许电话通话是我们讨论的最佳方式。  谢谢!

    Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Darren、

    通过"清理"、我所讨论的是使器件以线性方式斜升、而无需重新校准 VCO、如数据表中的图10所示。 如果 VCO 必须重新校准、那么当 VCO 进入下一个频带时、这将是大约15-30us 的中断。 图11显示了这方面的一个示例。 在9300 MHz 时、我将器件锁定在室温下、我可以将频率向上改变94 MHz、向下改变54 MHz。 例如、您无法实现9300 MHz - 9400 MHz。 也许您可以在9350 MHz 下校准、然后您可以在9300-9400 MHz 下斜升。 但是、这是一个部分在房间内。 对于此器件、在85C 时、此频率向下更改为21MHz、向上更改为119MHz。 我们不保证此校准自由范围、也不在生产中进行测试。 总之、如果没有 VCO 必须重新校准、则无法可靠地在9300 MHz 下实现100MHz 的 VCO 斜坡。

    这意味着、当 VCO 重新校准时、您必须承受斜坡中的瞬时暂停。 通过 LMX2594、您可以在 VCO 必须重新校准之前确定可改变的频率(但不能超过校准自由范围)、还可以设置校准的固定时间(只要不小于实际校准时间)。 此外、Muxout 引脚可显示 VCO 校准时间。 换句话说、当 VCO 校准时、斜坡需要有中断、但您可以控制何时和多长时间。
    至于辅助功能、我假设您使用的是近频辅助功能、这可以为您提供最快的校准时间、但这仍然大约为15-30us。

    因此、为了通过不同的 VCO_CAPCTRL 值进行此升降、您无需微控制器来执行此操作;LMX2594会自动为您执行此操作。 只是会有很大的休息时间。 实际上、如果您将器件设置为每20MHz 重新校准30us、则它可以自动执行此操作。 有关应用手册、请查看数据表第31页以了解自动斜升示例。 此外、我们的 TICSPro 软件也极大地简化了这一过程。

    对于相位同步、我想您想知道我是否发送了一系列10个斜坡、斜坡2是否会在与斜坡1相同的阶段开始? 情况应该是这样。


    此致、
    Dean