Dean、
我有一个上升然后下降100MHz 的斜坡、每个桥臂的速度为100us。 这是一个很好的开始。 现在、我希望有一个与2594时钟同步的信号、以便使用外部 A/D 实现数字化 每当我尝试对2594进行编程以执行 SYSREF_EN 模式时、它最终会中断我的 ramping。 下面是我打开 VCO_PHASE_SYNC 之前的屏幕截图
这是我在使同步信号 SYSREF 工作时的设置。 它输出一个良好的14.375 MHz 信号。
(不用担心通道分频器输出。 我只有一个 HP53310A 调制域分析器来查看 F vs T 输出、因此我有时需要通道4分频、有时只需2分频。)
如何使2594的斜坡输出同步? SysRef 信号是否不是要使用的正确信号?
谢谢、
Darren R