This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCM6208:LVDS 输出峰峰值规格

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCM6208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/680122/cdcm6208-lvds-outputs-peak-to-peak-specs

器件型号:CDCM6208

在表6.17中、数据段将 Vout 设置为2*|VOD|、这将使其成为908mVpp。 但是、在我的设计中、某些 IC 的 LVDS 输入规格要求最大值为600mV pp。

我是否误解了规格? 请澄清。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elder

    请仔细检查接收器的规格。600mV 应以 VOD 为基准。 CDCM6208应满足 LVDS 规格。 以下是级别的定义方式:

    此致

    Puneet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Puneet。

    现在就有道理了。 非常感谢。