This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX25311570EVAL:对于 LMX2531的调谐电压有一些问题

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/679611/lmx25311570eval-have-some-questions-about-the-tuning-voltage-of-lmx2531

器件型号:LMX25311570EVAL

大家好、

最近、我尝试在 VTune 引脚上测量该评估板的调谐电压。

当我将输出频率从1620MHz 切换到1616MHz 时、结果如下所示。

据我所知、当调谐电压升高时、输出频率将会升高。

但是、当我将频率更改为较低的频率时、电压仍会上升、这对我来说是没有意义的。

有人能帮我解决这个问题吗?

谢谢、

Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sam:

    首先、该器件的 VCO 与 VTune 有负关系。 也就是说、频率随着 Vtune 的下降而上升。
    其次、我们已将整个 VCO 覆盖范围划分为许多子频段。 因此、当您对器件进行编程以使频率向上移动时、VTune 实际上可能会向下或向上移动。 这与典型的独立 VCO 不同。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Noel、您好!

    感谢您提供的信息!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Noel、您好!
    我想问一个有关您提到的子频带选择 VCO 的问题。
    VCO 内是否有开关变容器阵列来实现此功能?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sam:

    我们在 VCO 内部有开关电容器。
    有关详细信息、请访问 www.ti.com/.../snap001.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Noel、您好!

    您提到"对器件进行编程以使频率向上移动时、VTune 实际上可能会向下或向上移动"

    例如、如果我将1620MHz 更改为另一个频段(如1530MHz)、VTune 可能会下降?
    此外、根据 snap001、VCO 采用开关电容器结构设计、可在不增加相位噪声的情况下实现更宽的调谐范围。 开关电容器是否包含变容二极管?

    感谢您的耐心等待。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sam:

    它可能是向上或向下的、我不知道。 例如、如果1620MHz 下降到 A 频带、并且 VTune 电压为1.20V。 如果1530MHz 在频带 C 中且 VTune 电压为1.28V、则它向上。 此外、它在室温下可能会升高、但在低温下可能会降低。

    我想我们只有开关电容器。